网友 xinyi913 在21ic 电源技术 论坛问以下问题:
TPS5430中电感L1会经常出问题,换一个电感就OK了,想不明白原因,请各位大侠指点!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Hi
具体的不良现象时什么?
或者可能是电感质量的问题,推荐coilcaraft ,TDK等厂家的电感。
Switcher Pro是支持这个芯片仿真的,可以仿真获得该设计的原理图,来初步得到电路中的参数。
Hi
楼主采用的DCAP的模式设计的,电路图与datasheet提供的比较接近。
在不良处理上是通过更换功率电感解决的,如所说,电感笔误,应该是15uH, 我倾向于问题不是出于设计,而是单体材料。
同时需要注意的是你的产品在机构上是否有干扰之类的,影响到电感。
好奇问一下,如何识别TPS5430用的是DCAP控制,从系统框图看应该是电压型控制。
Hi
从电路图上看,芯片没有增加补偿电路,而是采用输出电压分压直接给到运放做比较,利用较大的ESR, 来稳定输出的。
Hi
或者你可以看一下Trevor 回复的这个帖子,描述得比较详细:
http://www.deyisupport.com/question_answer/analog/power_management/f/24/t/7676.aspx
框图Z1和Z2是内部补偿元件。详见数据手册第9页内部补偿一章。
Hi
是的,datasheet上确实没有明确讲这样设计,但是形式上确实是与DCAP的控制方式接近,所以我说法上应该是不准确的。
Hi,
TPS5430是典型的电压控制模式,并带有输入电压前馈功能,内部集成的补偿电路限制了输出电容类型,当使用内部补偿时,推荐使用POSCAP,OS-CON或钽电容类型的输出电容。如果要使用陶瓷MLCC或铝电解,请参考下列应用文档增加外部环路补偿,否则TPS5430将会工作不正常甚至出现震荡。
http://www.ti.com/lit/an/slva237c/slva237c.pdf
Thanks.