各位专家好,
我依照Powering the TMS320DM368 with the TPS650061.pdf的参考电路,用TPS650061向DM365供电。但是TPS650061的第11脚(FB_DCDC)输出为0.9V,第7脚(SW)输出2.7V(应输出1.35V的)。请问这是什么原因?谢谢
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
各位专家好,
我依照Powering the TMS320DM368 with the TPS650061.pdf的参考电路,用TPS650061向DM365供电。但是TPS650061的第11脚(FB_DCDC)输出为0.9V,第7脚(SW)输出2.7V(应输出1.35V的)。请问这是什么原因?谢谢
Hi
先检查一下芯片的PGND, AGND是否都有接好?
注意layout上,芯片的PowerPAD是需要充分的与PCB上的GND焊接,这个适用于散热,同时PGND,AGND也都是需要与PowerPAD连接起来的。
LDO输出是否正常?
Hi
如果电路完全是依照TI应用文档,而又确认到功率电感饱和电流足够额话,检查一下layout,如之前提到的GND连接。(印象中之前遇到几次GND没有焊接好而出现的不良,与你现在的现象比较像)
另外你还可以申请TI免费样片做测试:http://www.ti.com.cn/tihome/cn/docs/homepage.tsp 排除芯片质量问题造成的。
Hi
TPS650061是有1个buck和2个LDO组成,LDO比较简单,注意输入/输出电容,选择低ESR的陶瓷电容,layout上要尽量靠近芯片的对应脚即可(buck电路的输入电容也一样)。
所以只要是焊接没有问题,LDO是不应该有问题的。
测试时,建议3路电压都在4V以上(正常按照电路,Vin是3.6~6V,实际可以稍低,VLDDO1需要3.67V以上,VLDO2需要2.17V以上)
测试时,SYS-EN 推荐接3.3V(系统外接电,可以直接接Vin 4V), MR也接高电平如Vin4(当然你可以暂时不调这个功能)
注意你的测试是建立在正确PCBlayout上,面包扳搭电路测,很容易出现电压异常。
如果上述都注意到了,建议更换一块芯片看看(最好是之前提到的,是TI申请的样片,因为如果你的芯片如果是来自电子市场等,很可能是假片)