Other Parts Discussed in Thread: TPS62260, TPS61120, LM3405
要求驱动电流0-50mA可调,因为整体采用电池供电,控制电压和工作电压不宜过大,求推荐一款芯片,谢谢
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Hi
具体需要什么样的规格:电池输入电压范围,输出电压(激光关的VF)?
输出是要求模拟调光,还是数字调光?
Hi
推荐TI的TPS62260, 见datasheet: http://www.deyisupport.com/question_answer/analog/power_management/f/24/p/77512/reply.aspx
此芯片改FB为电流反馈即可以实现LED驱动控制, 50mA时效率也可以达到大约90%,如果做LDE, 因为电流侦测Rsense的损耗,会略微低一点点。
你可以用PWM信号控制EN脚实现PWM调光,也可以通过二极管串联电阻给电压到FB实现模拟调光。
Hi
如果想效率略微高一些,建议通过运放取样sense电阻后给到FB反馈脚,这个TPS62260的Vfb是0.6V, 增加了运放效率会高一些。
如果选择增加运放,或可以采用TPS61120/2, 它的效率也可以做得很高(恒压模拟可以达到96%),但是Vfb是0.8V, 增加了运放,效率就会比较高,见datasheet:http://www.ti.com.cn/cn/lit/ds/symlink/tps62120.pdf
(恒流模式Sense电阻的损耗是Vfb*ILED, 因此Vfb如果比较大,会就造成sense电阻的损耗较大,做LED驱动,通常都是Vfb电压比较低的芯片做的.
楼主还可以考虑一下LM3405的方案,带PWM Dimming功能