蓝色是开启控制信号,黄色是LM3150输出电压。
可以看到,在开启时,电压被瞬间拉低。
负载为激光器,开启频率3MHz,占空比50%
LM3150输入30V,输出22.5V/4.5A。
尝试了加大前馈电容和输出电容,没有效果。
请问还有什么思路可以改进?

附电路图。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

蓝色是开启控制信号,黄色是LM3150输出电压。
可以看到,在开启时,电压被瞬间拉低。
负载为激光器,开启频率3MHz,占空比50%
LM3150输入30V,输出22.5V/4.5A。
尝试了加大前馈电容和输出电容,没有效果。
请问还有什么思路可以改进?

附电路图。
蓝色的控制信号,是接在激光器阴极的NMOS的gate上,控制NMOS开关的,LM3150的输出电压是直接接到激光器的阳极的。
当脉冲数量较少时,LM3150的输出电压是稳定的;当脉冲数量增加后,如图,黄色是LM3150输出电压,在激光器开启时,电压出现了跌落的情况,关闭时,电压回升。
脉冲数量较少和较多的情况,激光器工作的峰值电流是一样的。
Hi
将LM3150过载保护点设计高一些,并将输出电容适当加大看看?
(应该问一下,有没有验证,用外部电源供应器供电,来确认一下供电电压是否也会被拉低?)
HI
建议用外部电源测试确认一下是否是LM3150电路问题。
输出电容可以加大,但是不建议特别大,芯片可以实现超快响应(不建议加大前馈电容),但你的负载比较特殊,所以这实际上可能是搭配上的问题。
建议通过调试确认,增加负载能力(调高电流保护点),逐步增加输出电容,看电路效果是否有改善?
加大输出电容,可以减小电压跌落的幅度,但是整体电路的工作电流不稳定。在没有加大输出电容时,整体工作电流1.5A,加大输出电容,整体工作电流会慢慢增加到2.3A,然后慢慢减小到1.5A,之后电流又上升到2.3A,一直循环。

Rlim=2.2k,Cout=33uF,Cff=200pF,Ron=680k.图示是激光器阳极端的电压。
目前的问题,该电路工作一段时间(3分钟)后,整体电路的工作电流,从1.49A到2.1A之间,来回变动,
HI
从波形上看就是负载反复变化造成的输出电压波动,这个正常,现在只能尽量降低波动的幅度。
如上通过调试,适当增加输出电容。
其次cff改善动态响应速度。
这个整体电路的电流变动那么大,是什么原因?我只观察了两个循环,并且最大电流也变大了,是不是哪里的参数没有设置OK?
Hi
电流变化是因为负载的原因,现在要做的就是尽量保证LM3150稳定输出(或者说变化幅度尽量小)。
请问,输出电压的波动影响是什么? 激光负载也会不稳定吗?
我再次对电流变大的原因作了测试,发现电路在运行几分钟之后,LM3150输出端的电压,原本在激光器开启的时候被拉低的部分,出现拉低程度减小的情况,电压抬高了大概0.5V,导致激光器的工作电流变大很多,从而导致整体电路的工作电流变大很多。
为什么工作了几分钟之后,LM3150输出电压在激光器开启时被拉低的部分,电压会逐渐上升,从而被拉低的情况出现了缓解。


图1是刚开始工作,图2是工作几分钟之后,LM3150输出电压

这是最新的测试结果。目前猜测是激光器的原因,导致整体电路出现大电流的情况。
感谢支持!