Other Parts Discussed in Thread: TPS51312, TPS54316, TPS54312
用TPS51312做稳压芯片,输入电压+5V,输出电压+3.3V,输出电流600mA。按照芯片手册上的Figure12来接,略作改动后具体电路如附件所示。
现象:一开始时+3.3V有输出,后来负载增加(由原来的400mA增加到600mA),+3.3V就被拉到了+1.8V左右。请问是什么原因?
请勿再推荐别的电源芯片!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Hi
另外确认你的电感饱和电流,按照600mA的输出,推荐900mA以上。
另外就是layout,芯片底部的PowerPAD需要充分与PCB焊接,并且向两边扩张,甚至打孔到背面的GND铜箔。芯片散热设计不好,会严重限制带载能力的。
Hi
电路参数或可以依据datasheet: http://www.ti.com.cn/cn/lit/ds/symlink/tps51312.pdf 第二页Table 2. Choosing Output Inductors and Output Capacitors
但是如果你的满载输出电流比较小,电感值是建议取大一些。参考电路图是3A输出的推荐电路图。如果你的实际输出电流比较小,如600mA, 建议你参照datasheet的设计计算方法实际算一下。
另外注意datasheet的电路中Cff的容值应该是47pF, 而不是47uF, 所以电路图标示是错误的。
Hi
按照datasheet 推荐3.3V输出时,按照3A最大输出电流,电感选择2.2uH, 所以此时输出600mA也是没有问题,电感后续需要改大,以获得更好的转换性能。
如之前所谈: 建议确认饱和电流足够,和PowerPAD的layout,这两点都会影响最大输出的。
我们仔细检查了PCB,认为layout没有不合理的地方,GND的处理已经考虑到了散热及大电流情况。个人倾向还是电路的设计和元器件参数的选择,不知道还有哪里需要注意的?
Hi
那就如上,先增大电感。(注意电路中Cff的电容即C12不是47uF,而是47pF)
把你的layout图传上上来看看。
Hi
6.8uH电感是可以的,注意电感的饱和电流要足够,如果满载电流时600mA, 电感的饱和电流推荐1A以上,需要确认。
另外测试一下输入电压,看纹波大不大,有没有出现被下拉的现象,注意输入电容layout要尽量靠近芯片Vin脚。
Hi
注意你的芯片选择应该是TPS54316, TPS54312输出时1.2V, TPS54316是3.3V输出的。
在你提供的电路图中输出3.3V, 但是芯片用的是TPS54312.
你的这个应用(5Vin->3.3Vo)本来就是一个典型应用,在芯片的设计阶段经过了充分的评估,你看到的图3就是测试的你这种情况下的效率。
仔细找找原因肯定没问题的。
附件里我传了一个在芯片评估阶段使用的EVM Layout,你可以参考一下。
楼主你可以到这个公司申请一下电感样品测试一下,都是标贴小功率的电感