Part Number: TPS57140-Q1
电路图如下:

输入电压DC24V,输出电压5V,pcb布局如下,电路能正常工作,并且已经做过相关环境测试均正常,试验部门在测试中,用手触摸触摸C4,R7的两端时,芯片无输出电压,手拿开,输出电压正常,他认为这是设计缺陷,请帮忙分析一下原因?
PCB图,红色部分为C4,R7:


This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Part Number: TPS57140-Q1
电路图如下:

输入电压DC24V,输出电压5V,pcb布局如下,电路能正常工作,并且已经做过相关环境测试均正常,试验部门在测试中,用手触摸触摸C4,R7的两端时,芯片无输出电压,手拿开,输出电压正常,他认为这是设计缺陷,请帮忙分析一下原因?
PCB图,红色部分为C4,R7:


Hi
不建议这样操作,在通电情况下,用手触摸芯片是很危险的情况,用手触摸芯片pin脚等同串上一个寄生电容,对于比较敏感的pin脚,例如频率等是有可能导致芯片瞬间上的干扰严重时可能导致芯片烧掉的。
这个不算缺陷,很多芯片都可能有这个情况,但是用手触摸芯片是必须避免的,即便不会受到干扰。
另外也要防止手指触摸造成芯片经典损坏。
HI
原因如上提过,用手触摸芯片pin脚等同串上一个寄生电容,对于比较敏感的pin脚,例如频率等,会导致频率跳动,这个可能导致驱动上的异常。