TPS5430这个芯片1年断断续续用了差不多500多颗,均为24V转3.3V或5V.现在断断续续能有10多颗发生短路,通常换个新的装上去,就好了,也没在意。
这几天客户那又有两个坏了,测量后发现TPS5430短路,诡异的是后面3.3V电源上挂的芯片一个是烧掉单片机,没有完全短电源与地还有47Ω电阻,一个烧的是CH430.
这个情况就不会分析了,如果先坏的是TPS5430短路,后面不该出问题,后面先坏的话,TPS5430有过流、过温保护,自身也不该坏的。
我们的使用方式是统一的24V进去,给数字表供电,一路24V上接大约5-8块表,控制方式为AC220V的机架式电源模块开和AC220V电源开关机的。
每块表的24V输入并联有SMB封装28V的TVS管,过防反接二极管,进铝电解电容470uF/50V然后才进TPS5430的。
除去论坛上所谓的硬开关问题外,还有什么可能性?
顺道想问下,TI的FLY-BUCK拓扑,用TPS5430主接buck电路,由隔离变压器实现负压能用吗?适合使用的变压器由推荐的成品型号吗?或者选型要求。