Part Number: BQ40Z50-R1
BQ40Z50-R1,在出货前,CC Offset 在范围内,但是,出货给客户,客户的机器测试后,发现超出了范围,数值为-23039,整个机器的状态也出现不良。请问,这种CC Offset的变化是怎么产生的。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Part Number: BQ40Z50-R1
BQ40Z50-R1,在出货前,CC Offset 在范围内,但是,出货给客户,客户的机器测试后,发现超出了范围,数值为-23039,整个机器的状态也出现不良。请问,这种CC Offset的变化是怎么产生的。
主要是客户用星云设备测试的,客户返回后,发现 CC OFFSET 超出范围,手动更改后正常。
您好,看一下Auto CC offset calibration是否使能,如果使能在sleep mode会自动进行CC offset
建议您拿几pcs验证一下,上客户机器测试之前先读一下参数,再上客户的机器测试看参数是否异常。验证是不是测试造成的异常。
好的,我先按您的方法测试一下。不是所有的机器有问题,大概2-3%的比例,最主要的问题是,我这边在出厂前检查过这些数据。加锁了,按理是AUTO CC OFFSET这个功能的命令也是发不了的。