Other Parts Discussed in Thread: UCD3028
您好:
请教下,UCD3028的4对PWM波,能各自独立、互不影响的输出控制PWM吗?这是通过寄存器配置选择还是怎样?
另外开发阶段,是不是采用GUI+USB_TO_GPIO来编写和烧录程序?GUI里面看不到能编写代码的地方,这真是不解啊
第一次接触UCD系列,所以请指教,谢谢
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Other Parts Discussed in Thread: UCD3028
您好:
请教下,UCD3028的4对PWM波,能各自独立、互不影响的输出控制PWM吗?这是通过寄存器配置选择还是怎样?
另外开发阶段,是不是采用GUI+USB_TO_GPIO来编写和烧录程序?GUI里面看不到能编写代码的地方,这真是不解啊
第一次接触UCD系列,所以请指教,谢谢
HI
UCD3028的4对PWM波,能各自独立、互不影响的输出控制PWM.
可以用TI的 Fusion Digital Power Designer ,采用GUI+USB_TO_GPIO来写入,是通过软件来设置的。
您好:
如果我选择采用GUI+USB_TO_GPIO的方式开发,那么代码该如何编写?GUI是不是不具备像CCS那样编程的功能。那就只能用FlashRunnerTM FR03TXI0来编程?
楼主可以参考以下文档,有比较详细的介绍
UCD3028 数字电源软件设计说明- http://www.ti.com.cn/cn/lit/an/zhca421/zhca421.pdf
seven xie 说:您好:
请教下,UCD3028的4对PWM波,能各自独立、互不影响的输出控制PWM吗?这是通过寄存器配置选择还是怎样?
另外开发阶段,是不是采用GUI+USB_TO_GPIO来编写和烧录程序?GUI里面看不到能编写代码的地方,这真是不解啊
第一次接触UCD系列,所以请指教,谢谢
是的,UCD3028是ARM7的核
seven xie 说:这个我看过CCS的配置。是不是要选择ARM7的配置才可以对UCD 进行编程,另外CCS支持FlashRunnerTM FR03TXI0吗?
关于FlashRunner是第三方软件,关于其使用参考下面的应用说明:
http://www.ti.com/lit/an/slua654/slua654.pdf
另外,Flash Runner支持的TI设备可以从这个文档查到:
5025.DC10557_Texas-Instr2013.pdf
当然他也支持其他公司的芯片。
您好:
GUI能编写程序吗?我指的不是单纯的修改一些保护限值,而是修改算法之类的?
你好,
(1)你可以用CCS编程和编译;
(2)然后用fusion工具(也就是你说的GUI)烧写程序到UCD30xx中。
这样子就搭建出了完整的开发环境啦。
对,是选择ARM7的配置。UCD3028是ARM7的内核。