Other Parts Discussed in Thread: GPCCHEM
BQ34Z100G1芯片的EVM板子配置好以后,不带负载使用Battery Management Studio测试电量 电压 电流正常,而在有负载时有问题,
问题1:60ma负载时电量开始测量时正常,然后会在几分钟内快速下降至零,电池此时几乎满的,重新上电电池又开始从100%下降至0,
问题2:1.6A负载时电量先是快速下降到54%,然后回到100%,
电池没有化学ID匹配和学习,请问和这个有关系么,哪位大佬能解答一下么?