TPS3420 rest 不能拉高
输入 PB1,PB2 都为高的时候, REST 一直保持低,时间很久依然没有恢复.
更换上拉电阻也没有效果。
去掉 VCC 电源后, 重新上电 Rest 可以恢复,请问这是什么问题,有什么方法可以解决呢,谢谢!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
TPS3420 rest 不能拉高
输入 PB1,PB2 都为高的时候, REST 一直保持低,时间很久依然没有恢复.
更换上拉电阻也没有效果。
去掉 VCC 电源后, 重新上电 Rest 可以恢复,请问这是什么问题,有什么方法可以解决呢,谢谢!
HI:
TS 一直是接到地的,而且 FP1,和 FP2 直接短接一起,不知道这样有没有影响?
Hi
可以断开试一下,不过应该是没有关系的,注意上拉电阻。
另外你可以在TI网站上申请样片测试一下:http://www.ti.com.cn/tihome/cn/docs/homepage.tsp
我说的重新上电 reset 恢复,使出问题的板子,断掉 VCC 电源后,再重新开机上电,就没有问题了,现象不太容易复现
那就是某种概率地出现这种bug,目前只是测了一块板,有没有测试一下其他板子,是否也存在这种现象
Hi
也就是说重新Power on, 可能就一切正常了。
你是将两个PB短接在一起的, 如果将其中之一直接接GND, 用一个PB来控制,是否有上述问题? 原因是你短接两个PB, 也就是说其实你只是要用到一个按钮功能。