你好,LM3478 datasheet的page 6 参数表格里的FA/SD引脚电流在SD=0时,引脚电流为1uA,而我在使用的时候,SD=0的时候,引脚电流为380uA,我的测试条件是VIN=12V,SD=0,PGND=AGND=0,其他引脚悬空.请问是为什么呢?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你好,LM3478 datasheet的page 6 参数表格里的FA/SD引脚电流在SD=0时,引脚电流为1uA,而我在使用的时候,SD=0的时候,引脚电流为380uA,我的测试条件是VIN=12V,SD=0,PGND=AGND=0,其他引脚悬空.请问是为什么呢?
Hi
这个电流怎么测试的? 其他功能有问题吗?
如果是SD脚0V时如果电流380uA,是严重超过规格,很可能芯片已经损坏。
你好,是将SD引脚串联电流表到GND测到的,其他功能都没有问题,看到了你的回复,我又换了一颗全新的芯片测试,结果是一致的,340uA(上一颗也是340uA,标题中写错了380uA)。不知你们是在哪个测试条件下测到的这个SD引脚电流值?
HI
测试应该没有什么问题,主要是准确度。
请问你的芯片哪里买的? 这个看起来是有些偏大, 虽然datasheet参数表是典型值1uf, 没有定义上线值,但是340~380uA确实有些大。
你们怎么突然测试这个参数,一般客户不会测试的,我这边也没有这个脚电流测试的数据。
淘宝买的,因为我的引用可能在某些情况下会将SD引脚短路至GND,然后发现芯片的静态电流变大了,最后发现是SD引脚的电流变大很多。
HI
淘宝的芯片特别容易出现伪劣芯片,不建议你们向他们购买,特别容易出现芯片质量问题。
建议你们直接找TI购买或者找你们长期合作的渠道商购买。