This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

用BQ24172充电,充电时间较长时,STAT状态不变,请问是什么原因?



正常情况下充电8个半小时电池充满。但是有时候电池充满了,STAT状态还是不变,一直指示处于充电状态。

  • 这个问题建议你检查你的sense电阻Rsr,如果你的选择的比较大,请你减少一些。

    实际的实验步骤:

    1:选一个电池快充满 但指示灯没有显示充满的板子,将原有的senor电阻再并一个使得Rsr只有原来的1/2,然后上电观察是否能正常的转换充电状态,因为这里是实验阶段,所以电池还是用原来的电池使得插入后直接进入CV阶段

    2:如果验证下来是sense电阻太大的原因,建议你阅读你的电池的参考书,看看其上建议的CC模式下充电比率是多少C,再根据BQ芯片中的icharge=viset/20Rsr来计算

  • 谢谢!

    Rsr =0.02欧姆

    这种现象只是偶尔会出现,不是一直都这样的!

  • 这个芯片判断充电完成的标准一个是FB脚的电压大于rechg的电压,(从你的描述中已经证实电池本身是充满了,所以通过电阻分压以后应该能保证Fb大于60mv),另外一个就是sense电阻上的电压低于viset/200Rsr,但是有最大+-40%的误差,所以如果sensor电阻更加小一点(同时又不会因为大比率充电影响电池的使用寿命),那么可以容错的范围就会宽一点。

    当然还有一种可能是你设计的电路纹波太大,如果是这样的可以适当采取一些降低纹波的措施,对于buck电路 ,适当增加电感和输出电容 (采用esr比较小的陶瓷电容,但即使增加也要小于datasheet中要求的最大 47uf)

  • 谢谢!先试试看!