Other Parts Discussed in Thread: AM5728
您好:
1. 问题是:采用的电源管理芯片TPS6590376ZWSR,MCU是AM5728,目前出现的问题是上电7.19s之后电源管理芯片引脚F8由3.29V变为0.57电平,通过电源管理芯片的除了LDO_VRTC由1.797-1.692V,其他通过电源管理芯片出来的电压都为零,请问哪里出了问题。
2.与TI设计有一个模式不同,BOOT0,BOOT1设置不同,资料中BOOT0为低,BOOT1为高电平,设计的BOOT0和BOOT1是都为低电平,手册中没有说明BOOT设计的区别,测试表格如下,请协助解决谢谢。
序号 | 引脚 | NET | 相对于PIMC输入/输出 | 测试点位置 | 应该测试到的值 | 测试结果 | |
1 |
B9
|
VUSB_3V3 | O | TP10 |
3.3V |
3.279-0 |
|
2 | A8 | LDO_VRTC | O | TP11 |
1.8V |
1.797-1.692 |
|
3 | C6 | VDD_SD | O | TP13 |
3.3V |
3.299-0 |
|
4 | B6 | VDD_SHV5 | O | TP14 |
3.3V |
3.282-0.165 |
|
5 | K11 | VDDA_1V8_PHYA | O | TP15 |
1.8V |
1.794-0 |
|
6 | K12 | VDDA_1V8_PHYB | O | TP16 |
1.8V |
1.793-0 |
|
7 | A5 | VDD_RTC | O | TP17 |
1.0V |
1.046-0 |
|
8 | B5 | VDDA_1V8_PLL | O | TP18 |
1.8V |
1.791-0 |