1 我想在有适配器和电池都插入的情况下,通过关闭 ACFET1 RBFET1 关闭外部电源 ,然后再关sSDRV 关闭电池 这种方式实现切断对外部的供电 ,以此实现关机,问题是在有适配器的情况下,就算关闭了ACFET1 和 RBFET1 ,芯片也不能进入SHUTDOWN 和SHIP ,我应该怎么做才能实现有适配器(适配器已经通过关闭 ACFET1 RBFET1 不再向芯片供电,但是可以被VAC1采集到)和电池接入的的情况下,禁止芯片输出电压。
2 就像手机和电脑,虽然你插着适配器 但是你仍然实现关机