This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

BQ34Z100的典型电路分析

Other Parts Discussed in Thread: BQ34Z100

网友 cuianbin  在21ic 模拟技术 论坛问以下问题:

http://bbs.21ic.com/icview-564801-1-1.html

请问NTC热敏电阻那段电路工作原理分析

  • 当选用外部热敏电阻时,TS内部的下拉电路导通,温度不同,热敏的阻值不同,热敏和下拉电阻对REG25分压不同,这样TS引脚量测到与温度对应的电压信号。根据TS引脚的电平不同,可以控制与TS相连的NMSOEFT的导通,从而控制其D极电压,其D极电压加到与alert相连的N-MSOFET的gate 极,从而通过与alert相连mosfet的导通与否,从而控制了alert的高低电平。

  • BQ34Z100不接热敏电阻会怎么???

  • 如果你不接外部热敏电阻,那么就要启用内部的热敏电阻,因为温度信息除了提供保护以外还是阻抗追踪算法的一个重要的参数,

    关于内外两种热敏方案的区别,使用内部热敏电阻测量的实际是芯片的温度,虽然因为它与电芯组装在一起而温度非常接近,但使用外部热敏电阻时,可以直接用导热胶把热敏贴在cell上,更加接近真实的电芯温度。谢谢!

  • 设定的方法请参考datasheet的page 19,

    http://www.ti.com.cn/cn/lit/ds/symlink/bq34z100.pdf

    Table 12. Pack Configuration Register Bits

    TEMPS: Selects external thermistor for Temperature() measurements. True when set.
    Uses internal temp when clear. Default is 1