TPS54620 电源芯片,原理图如下:
设计波形频率应该为592KHz,实际测量波形为307kHz。输出电压不对,FB引脚电压不对
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
HI
建议你先确认一下负载? 可以带1A以内看看? 因为输出被拉低(相应的FB电压也会偏低),导致的原因可能是电感饱和,或则带载能力下降。
因此建议你确认一下功率电感,和layout上功率回路是否尽量小。
如果不是以上问题,并且频率无法改善,建议更换芯片看看,原因是频率主要是芯片控制。
现在测试的情况是,电源芯片1脚连接电阻的位置使用了一个滑动变阻器,改变滑动变阻器阻值,测试13脚波形,发现波形随着阻值变化频率发生变化,但是当变阻器阻值为100K时,频率不是480KHz(Datasheet中 给出当这个电阻阻值为100K时,电源芯片的频率为480KHz),是250KHz。不知道哪里还会影响这个频率??
HI
我比较担心是滑动变阻器的问题,你可以直接贴一个100kohm电阻上去看看。
同时不建议在芯片工作中切换工作频率,有可能导致时序上的问题,严重甚至烧坏芯片。还有就是一般滑动变阻器略微带有一些不稳定性。