This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

BQ24075 电池充电电压问题VBAT(REG)

Other Parts Discussed in Thread: BQ24075

datasheet 上的VBAT(REG)  范围为最小值4.16V  典型值4.20V 最大值4.24V

请问如何设置这个充电电压,现使用BQ24075进行充电,发现最高只能让电池充电到4.162-4.178V之间,无法达到4.2V的电压值,导致电池无法充满。 

  • 如果你是在充电指示灯显示充电完成以后测量的,那么这个结果是一个比较正常的,

    如果你希望能够尽可能在充电完成以后测量到的电池电压更加接近4.2V,

    如下一些方法会对这个结果产生积极的影响:

    1:尽量缩短充电输出端与电池之间的阻值

    2:根据datasheet中的截止电流的设置,将截止电流门限改小一些

    实际的电池充电结束以后只能是无限的接近4.2V,为了能够尽可能100%的充饱,芯片在指示灯显示充电完成以后还会有一个recharge的过程,所以你也可以验证一下充电结束以后不要将电池拔下来继续插在上面 等个半小时再看看是否电池更加接近4.2V 。

  • 模拟器件确实存在一定的容差,这个是无法避免的,你测的电压是芯片端的还是负载端的电压,如果负载端的电压,可以按照Michael的回复,尽量减小输出的线阻,降低压降;如果不量产,只做一块板子,还可以考虑更换一下芯片。

  • 在手机上电池可以充到4.2-4.23V电压之间,而测量BQ24075的输出端Pin2 3脚电压办4.189-4.192V之间,电池端电压为4.187-4.190V这间,按IC规格书上的VBAT(REG)  电压范围为4.16-4.23V (typ.4.2V)相对来说是偏低的

    另:指示灯显示充电完成以后还会有一个recharge的过程,这个测试了10几台,在半个小时之后取下电池测量的电池电压还是一致的,没有更加接近4.2V

    datasheet上写的Vrch 启动电压为 min Vbat(reg) -140mV  max Vbat(reg) -60mV (typ.Vbat(reg) -100mV) 应该是根据IC输出端,如果IC可以输出4.2V的电压值recharge才会去启动,调整最后充电的电池压值,使电池电压接近4.2V

  • 所测量的值是BQ24075充电完成后的电池电压,也就是在BQ24075显示充电充满后的电压值,但如是输出的线阻,IC本身输出端测量到的电压值在4.189-4.192V之间并没有达到4.2V,从实际测量,该IC输出电压值是偏小的

    这并不是只做一块板子上测量的值,首批试产的120PCS都是相同的现象,更换IC后,测量IC输出端引脚上的电压值也一样没有变化。

  • 你的充电效果已经非常好了,这是一个成功的项目。如果是我做的,那么我可以开香槟庆祝了。

    不是一定要充到4.2V才算充饱,锂电池端口电压4.18到4.2V之间的电压差对应的电量微乎其微 ,可以忽略不计,若你还有担忧,请你咨询你的电池供应商。

    因为有线阻和电池内阻以及温度的影响,所以电池的实际电压与充电器输出的充电电压总会有一定的差距,充电行业内不会为了强制要把电池充到4.2V而盲目提高输出充电电压(有一些带有补偿功能会适当提高充电电压,但要求严格评估补偿量 且限定了最大补偿值,补偿的作用也只是满足线阻的消耗,实际加到电芯上的电压也是在4.2V),因为锂电池第一次过压保护的门限就是4.28V,考虑充电电压的输出精度和保证一定的安全俗量,所以不会为了强制要把电池充到4.2V而提高输出充电电压。为了可能只有0.2maH或更小的容量而冒电芯过压的安全危险,孰轻孰重, 应该很好选择。这是行业内将充电器芯片这样设计的原因。

    datasheet中给出的4.16 4.20 4.23这样的输出电压范围是说输出充电电压从4.16到4.23都是正常的,所以你的芯片也是正常的。