This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Hi
TPS62133的电路建议采用TI的webench仿真软件得到, 见官网: http://www.ti.com.cn/product/cn/tps62133
TPS51312的输出电感和电容选择,建议参照datasheet: http://www.ti.com.cn/cn/lit/ds/symlink/tps51312.pdf 第十二页计算。
layout都建议参照其EVM板,特别注意其PowerPad的layout。
Hi
另外注意一下TPS51312的Cff(对应你的C6)是47pF, 而不是47uF.
功率电感选型,除了感量之外,主要还要注意饱和电流足够。
你好。
对于TPS62133,我们按照datasheet的第43页的Figure 43来设计,我们的电路中,C3没有焊,输入端增加了电容C30=1uF,输出端增加了电容C10=0.1uF和C29=10uF;其余没有做任何更改;
对于TPS51312,我们按照datasheet的第11页的Figure 12来设计,并按照Step One到Step Seven计算,得到+3.3V的输出电感=3.9uH,+2.5V的输出电感=8.6uH,+1.8V的输出电感=3.5uH。这里我们将3.9uH用4.7uH代替,8.6uH用6.8uH代替,都是可以正常工作的,而3.5uH则用4.7uH、3.3uH、2.2uH都不行;而输入端增加了电容C31=10uF,C5=0.1uF,输出端增加了电容C7=10uF,C9=0.1uF;47uF的情况已经改正;
layout我们也严格按照datasheet上的要求来完成的。
个人认为电容只是对电压纹波有较大影响,电感对电流的带负载能力有较大影响,从我们的调试情况看,纹波情况还行,而带负载能力则影响较大。
希望TI专家能对照我们的电路原理图分析一下现象,给出一些建设性的建议,而不是简单地发个链接地址,给个芯片手册,否则也未必能解决实际的问题,认真的讨论而非简单的指导。
你好。
可以明确的是我们的电源模块是采用二级稳压的模式。第一级是+12V转成+5V,第二级是+5V转成+3.3V、+2.5V、+1.8V。对于+5V,既是一个中间级的电压,也是一个输出电压。
原来我们的设备是不含任何电源的,所需的电源(+5V、+3.3V、+2.5V、+1.8V)均是由线性电源仪器接入,此时设备工作时所需的电流为:+5V(0.2A),+3.3V(0.8A),+2.5V(0.4A),+1.8V(0.9A),因此这时的+5V并不含有二级稳压的电流,仅仅是我们设备上的+5V电流,也就是电源模块中+5V输出电压直接给负载供电的电流,并不包括+5V二级稳压的功率。
在我们调试的步骤3中也能看到这一点,加上FPGA工作后,+5V的电流达到了0.95A(原文写成+12V,笔误),因此可以认为是+5V的输出电流没有达到要求,但+1.8V的电压被拉低了还是无法解释。
以上括号中的电流为我们调试设备时的实测电流,因此可以认为负载就是这么大的。
关于第一级电路原理图,感量用2.2uH注意一下容差和偏置电流,按照之前评估的规格来看需要达到1.88A,输入输出电容同样建议均采用X7R或X5R的陶瓷电容,可以得到更快的响应
你好。
非常感谢你热心的帮助,有几个问题。
1、由于计算出的结果是非标准电感,因此我们就找相近的电感代替,这里+3.3V的输出电感我们用3.3uH代替计算的3.1uH,+2.5V的输出电感我们用6.8uH代替计算的6.9uH,+1.8V的输出电感我们用2.2uH代替计算的2.8uH。结果+3.3V和+2.5V是可以工作的,但是+1.8V依然存在问题;
2、就现象来看,总是在加载完FPGA程序的瞬间,+1.8V的电流突然增加,导致了+1.8V的稳压芯片无法提供这么大的电流,个人感觉还是被限流了;
3、除了+2.5V的电流较小之外,+3.3V和+1.8V的电流相差并不大,为何+3.3V的稳压就没有问题?而我们的电源模块都是一样设计的,无论是电感电容的材料,还是原理图的组成,+3.3V和+1.8V的稳压电路并无任何区别,这个问题我一直无法解释;
4、我们采购的电容的材料有的是X5R,有的是X7R,并不完全一样,但封装基本都是0805的,钽电容基本都是3216或7343的,个人感觉电容的选择应该和输出电流的纹波有较大关系,我们现在的现象应该跟电容的关系不大。
sheng liu 说:你好。
非常感谢你热心的帮助,有几个问题。
1、由于计算出的结果是非标准电感,因此我们就找相近的电感代替,这里+3.3V的输出电感我们用3.3uH代替计算的3.1uH,+2.5V的输出电感我们用6.8uH代替计算的6.9uH,+1.8V的输出电感我们用2.2uH代替计算的2.8uH。结果+3.3V和+2.5V是可以工作的,但是+1.8V依然存在问题;
2、就现象来看,总是在加载完FPGA程序的瞬间,+1.8V的电流突然增加,导致了+1.8V的稳压芯片无法提供这么大的电流,个人感觉还是被限流了;
3、除了+2.5V的电流较小之外,+3.3V和+1.8V的电流相差并不大,为何+3.3V的稳压就没有问题?而我们的电源模块都是一样设计的,无论是电感电容的材料,还是原理图的组成,+3.3V和+1.8V的稳压电路并无任何区别,这个问题我一直无法解释;
4、我们采购的电容的材料有的是X5R,有的是X7R,并不完全一样,但封装基本都是0805的,钽电容基本都是3216或7343的,个人感觉电容的选择应该和输出电流的纹波有较大关系,我们现在的现象应该跟电容的关系不大。
补充一下问题4。
过大的ESR-->过大的电流检测信号-->限流和稳定问题。所以输出最好只留陶瓷电容。
楼主你可以到这个网站按照之前我们讨论的电感规格申请电感样品测试一下,都是表贴小功率的电感
Kevin Chen1 说:你需要确定的是电感的直流偏置能力以及直流偏置下的感量,这是很重要的参数。
你好。
电感是我们采购工程师在市场上买的,当时没有具体的参数规格,但供应商说额定电流到3A肯定没有问题的。
[/quote]
sheng liu 说:我们设计的电源模块输入输出接口:输入一路+12V电压,输出分别为:+5V(0.2A),+3.3V(0.8A),+2.5V(0.4A),+1.8V(0.9A)。电流为实测电流。该模块为二级稳压模式,+12V的电压输入后先由TPS62133转为+5V,给后级输入的同时也输出一路+5V,然后+5V作为TPS51312的输入再分别稳压得到+3.3V,+2.5V,+1.8V。电路如下所示,一张为TPS62133,另一张为TPS51312,以+1.8V为例,其余+2.5V和+3.3V只是一个电感和两个电阻值不同。电感随调试随时更换,电阻如下:+3.3V:RFB1=45K,RFB2=10K;+2.5V:RFB1=38K,RFB2=12K;+1.8V:RFB1=40K,RFB2=20K;调试过程:1、开始所有的电感都用3.3uH,不加任何负载,输出完全正确,+12V电流为0.01A;2、加上负载后,直接加输入电压+12V,输出+5V变为+4V,+3.3V变为+3.2V,其余电压不变,开始负载工作正常,+12V电流为0.18A;后来ARM启动,输出+5V变为+3.8V,+3.3V变为+3.0V,其余电压不变,负载工作不正常,+12V电流为0.11A;这是因为ARM在启动的时候+3.3V电流会增大;3、将TPS62133的输出电感和PG电阻去掉,直接用线性电源仪器接入+5V,将+3.3V的输出电感改为4.7uH,+2.5V的输出电感改为6.8uH,+1.8V的输出电感改为6.8uH:输出+3.3V变为+3.2V,其余电压不变,开始负载工作正常,ARM可以启动正常工作,+5V电流为0.46A;后来加上FPGA程序,输出+3.3V变为+3.1V,+1.8V变为+1.3V,其余电压不变,负载工作不正常,+12V电流为0.95A;这是因为FPGA工作时+1.8V的电流会增大;4、将+1.8V的输出电感改为4.7uH、3.3uH、2.2uH,现象同3;请问下面我们该如何调试?
Hi sheng liu,
我记得你之前就问过关于TPS51312的问题,你能否上传你的Layout?
因为我发现你的3.3V, 1.8V各路输出电压随着负载的增加就开始变低,请问你是测试的那个点得电压?正确方法是测试分压电阻上端的电压。因为输出的PCB线路会有压降。
你把电感全部换成1uH的试一下。
我曾经做过这个芯片的AE,如果你需要帮助,请私信,我给你留邮箱。
你好。
是这样的,一开始我们的电源方案有问题,不少芯片没有用TI的电源管理芯片。
后来改成了TI的TPS51312,发现还是不对,又把前级的+12V转+5V也换成了TI的芯片,现在所有稳压芯片都用的是TI的,包括后面用TPS74401将+2.5V稳压成+1.2V,用TPS51100将+1.8V稳压成+0.9V,这两个都是在我们自己的设备上,而并非跟TPS51312一样在专门调试用的电源板上。
已将全部的电感都换成了1uH,效果还是一样,也已经将所有的钽电容都去掉了,效果还是一样。+1.8V总是被拉低。
sheng liu 说:你好。
是这样的,一开始我们的电源方案有问题,不少芯片没有用TI的电源管理芯片。
后来改成了TI的TPS51312,发现还是不对,又把前级的+12V转+5V也换成了TI的芯片,现在所有稳压芯片都用的是TI的,包括后面用TPS74401将+2.5V稳压成+1.2V,用TPS51100将+1.8V稳压成+0.9V,这两个都是在我们自己的设备上,而并非跟TPS51312一样在专门调试用的电源板上。
已将全部的电感都换成了1uH,效果还是一样,也已经将所有的钽电容都去掉了,效果还是一样。+1.8V总是被拉低。