This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

电源调试问题(TPS62133+TPS51312)

Other Parts Discussed in Thread: TPS62133, TPS51312, TPS51100, TPS74401

我们设计的电源模块输入输出接口:输入一路+12V电压,输出分别为:+5V(0.2A),+3.3V(0.8A),+2.5V(0.4A),+1.8V(0.9A)。电流为实测电流。
该模块为二级稳压模式,+12V的电压输入后先由TPS62133转为+5V,给后级输入的同时也输出一路+5V,然后+5V作为TPS51312的输入再分别稳压得到+3.3V,+2.5V,+1.8V。
电路如下所示,一张为TPS62133,另一张为TPS51312,以+1.8V为例,其余+2.5V和+3.3V只是一个电感和两个电阻值不同。电感随调试随时更换,电阻如下:
+3.3V:RFB1=45K,RFB2=10K;
+2.5V:RFB1=38K,RFB2=12K;
+1.8V:RFB1=40K,RFB2=20K;
调试过程:
1、开始所有的电感都用3.3uH,不加任何负载,输出完全正确,+12V电流为0.01A;
2、加上负载后,直接加输入电压+12V,输出+5V变为+4V,+3.3V变为+3.2V,其余电压不变,开始负载工作正常,+12V电流为0.18A;
      后来ARM启动,输出+5V变为+3.8V,+3.3V变为+3.0V,其余电压不变,负载工作不正常,+12V电流为0.11A;
      这是因为ARM在启动的时候+3.3V电流会增大;
3、将TPS62133的输出电感和PG电阻去掉,直接用线性电源仪器接入+5V,将+3.3V的输出电感改为4.7uH,+2.5V的输出电感改为6.8uH,+1.8V的输出电感改为6.8uH:
      输出+3.3V变为+3.2V,其余电压不变,开始负载工作正常,ARM可以启动正常工作,+5V电流为0.46A;
      后来加上FPGA程序,输出+3.3V变为+3.1V,+1.8V变为+1.3V,其余电压不变,负载工作不正常,+12V电流为0.95A;
      这是因为FPGA工作时+1.8V的电流会增大;
4、将+1.8V的输出电感改为4.7uH、3.3uH、2.2uH,现象同3;
请问下面我们该如何调试?
  • 你好。

    我们PCB的layout是两层板,如下:第一张是top层,第二张是bottom层。

    如果有不正确的地方请指导。

  • 你好,原理图也给你。

    power_only.pdf
  • 布局确实说不上好,有些大电流回路不仅走了长路,围成的面积也偏大。

    针对1.8V,可以试试将R3翘起来,一端还是和R2连,另一端不要连PCB,而是用一根导线和右边连接器的1.8V对应针脚相连。

    此外,CFF是用来增加带宽和相位裕度,对于大变比下应用(5V转1.8V)尤其有用。它的值太大太小都不合适,只能在一个合理的范围内调整。

  • sheng liu 说:

    你好。

    CFF的实验前几天做过。原来是按照资料上接的47uF,结果输出相应很慢,+3.3V由0变到+3.3V要好几秒时间,而换成47pF则很快就能达到输出响应值。说明CFF和输出相应的时间相关。

    将钽电容去掉后,没有焊别的电容,因为我的电路上旁边还并联有陶瓷电容。

    可以问一下并联电容的情况吗?10uF+0.1uF?

  • 你好。

    +1.8V的输出端有陶瓷电容(C9=0.1uF,C33=10uF)和钽电容(C7/C8=22uF),一共四个;

  • sheng liu 说:

    你好。

    +1.8V的输出端有陶瓷电容(C9=0.1uF,C33=10uF)和钽电容(C7/C8=22uF),一共四个;

    应该试过只有两个22uF陶瓷的配置吧。不好意思想再确认下。

  • 你好。

    已经试过了,现象一样。不过TPS51312的问题已经好了,不知道怎么回事,现在可以输出了。但前一级的TPS62133的问题还是不对,输出+5V一加电就被拉到+2.8V左右。

  • 那你TPS51312目前正常工作的原理图什么样,有更改的地方在这里也一起更新一下,谢谢。

  • 前级电路目前是不带后级电路工作不正常吗?

  • sheng liu 说:

    你好。

    已经试过了,现象一样。不过TPS51312的问题已经好了,不知道怎么回事,现在可以输出了。但前一级的TPS62133的问题还是不对,输出+5V一加电就被拉到+2.8V左右。

    这个。。。还是再确认下原因的好。

  • 对,先确认一下这个原因,都折腾那么长时间了

    Scott Sun 说:

    你好。

    已经试过了,现象一样。不过TPS51312的问题已经好了,不知道怎么回事,现在可以输出了。但前一级的TPS62133的问题还是不对,输出+5V一加电就被拉到+2.8V左右。

    这个。。。还是再确认下原因的好。

    [/quote]

  • TPS62133的问题首先不像是输出能力的问题。

    DCS和DCAP有些类似,VOS引脚与输出电容之间的距离应该尽可能短。在满足稳定的条件下,输出应只采用陶瓷电容,并考虑DC derating (6.3V耐压电容在5V偏置下实际容值低于一半)。

    看您现在的PCB布局,有些难调试。

  • Kevin Chen1 说:

    Hi Osial,

    有没有相关的资料可以共享一下,谢谢!

    D-CAP2控制模式需要输出电容ESR很低,比如陶瓷电容,否则会有稳定性问题。

    Scott, D-CAP2模式是支持很低的ESR电容,如果输出的电容ESR比较大,实际上是帮助稳定性。

    [/quote]

    [/quote]

    http://www.tij.co.jp/jp/lit/an/slva453/slva453.pdf

    你可以参考这篇经典的文章。D-CAP2实际上就是把文章中的RC挪到芯片内部了,RC时间常数产生的纹波,和电感电流三角波在ESR上产生的纹波类似,并且相位相同可以叠加。RC的等效ESR值固定,如果外部输出电容还有ESR,那么电路总得等效ESR也会越大,实际上是帮助稳定性的,但是以牺牲transient performance为代价

  • sheng liu 说:

    你好。

    我们PCB的layout是两层板,如下:第一张是top层,第二张是bottom层。

    如果有不正确的地方请指导。

    参考附件的Layout

    TPS51312 EVM PCB Layout.pdf
  • 你好。

    TPS51312的问题差不多就是布板的问题了,各位专家说的情况我们都已经验证过并全部排除了,非常感谢。

    下面就是调试TPS62133了,当系统一加电工作,输出的+5V就变成了+2.8V,下面该如何解决?

  • 多谢Osial,有问题的话再跟你请教。

    Osial 说:

    Hi Osial,

    有没有相关的资料可以共享一下,谢谢!

    D-CAP2控制模式需要输出电容ESR很低,比如陶瓷电容,否则会有稳定性问题。

    Scott, D-CAP2模式是支持很低的ESR电容,如果输出的电容ESR比较大,实际上是帮助稳定性。

    [/quote]

    [/quote]

    http://www.tij.co.jp/jp/lit/an/slva453/slva453.pdf

    你可以参考这篇经典的文章。D-CAP2实际上就是把文章中的RC挪到芯片内部了,RC时间常数产生的纹波,和电感电流三角波在ESR上产生的纹波类似,并且相位相同可以叠加。RC的等效ESR值固定,如果外部输出电容还有ESR,那么电路总得等效ESR也会越大,实际上是帮助稳定性的,但是以牺牲transient performance为代价

    [/quote]

  • 楼主是单独调试第一级电路还是带后级电路一起调试?

    sheng liu 说:

    你好。

    TPS51312的问题差不多就是布板的问题了,各位专家说的情况我们都已经验证过并全部排除了,非常感谢。

    下面就是调试TPS62133了,当系统一加电工作,输出的+5V就变成了+2.8V,下面该如何解决?

  • 你好。

    我们电源模块单独供电时,是可以正常工作的,包括+5V的输出也是有+4.9V;就是接上我们的负载设备后,+5V就被拉到了+2.8V左右。我们希望是连后级电路一起调试。

  • 之前有建议过一些规格是否有实验验证一下

    Kevin Chen1 说:

    关于第一级电路原理图,感量用2.2uH注意一下容差和偏置电流,按照之前评估的规格来看需要达到1.88A,输入输出电容同样建议均采用X7R或X5R的陶瓷电容,可以得到更快的响应

    Optimizing the TPS62130/40/50/60/70 Output Filter

  • 另外把当前的原理图再放上来看一下呢,如果有电感规格书也一起提供一下。

  • 你好。

    所有的指标都按照芯片手册验证过了,电感没有规格书啊。

  • 那按照之前推荐的电感规格以及电感选型的catalog先申请一下样品看看是否有改善。

    sheng liu 说:

    你好。

    所有的指标都按照芯片手册验证过了,电感没有规格书啊。

  • 第一级目前的输出电容用的是钽电容还是陶瓷电容?

    sheng liu 说:

    你好。

    所有的指标都按照芯片手册验证过了,电感没有规格书啊。

  • 你好。

    输出的电容共接了三个。陶瓷电容C10=0.1uF,陶瓷电容C29=10uF,钽电容C4=22uF。

  • C4改为同容量的X7R的电容有效果吗?另外,电感改为2.2uH饱和电流1.8A以上的同时验证一下。

  • 你好。

    如果我在电源板上用一个5欧的电阻直接从+5V到地,后级的负载断开,是不是可以当做真实的负载来验证?

  • 请专家们再帮我看看TPS62133如何调试?问题还是没有解决。

    @Scott Sun @Kevin Chen1 @Osial

    谢谢!

  • 这样调试是可以的。目前您的进展怎样?

  • 你好,目前没有实质性进展。我觉得是否可以换个思路。你们见过的情况多些,看能否具体定位到哪个问题。

  • 如你所说,可以在62133的输出只接一个可变功率电阻,看看输出是否随负载电流变化,以及最大带载能力。

  • TPS62133的问题解决了么?能否更新下?原理设计问题还是PCB问题,还是元器件选型的问题?

    对于较高开关频率的DCDC,功率电感的磁芯材料要求较高,市场上卖到的一半材料不一定能满足要求。