Part Number: LM25085
你好,各位专家,我这边遇到一个技术性的问题,根据LM25085 的参考手册,当输入12V (2A),输出最大可以达到5A的电流,
,然后我们通过与TI 的技术沟通以后,发现我们使用的mos管和Rsen 与这个不一致,我们就根据参考手册,将mos管改成 他们推荐的vishay 的SI7465,Rsen从0.02ohm 改成 0.01ohm,然后接的电子负载,现在发现最大输出电流可以达到3.3A,3.4A就不行了。
下面这个是我们的设计:

想问各位专家,这个问题怎么解决呢?