您好:
咨询下,打标机电机控制电源需要正负15V 供电, 但负载时动态的 ,Ipk-pk =5A 持续0.5~1ms然后进入轻载0.2A 时间1~2ms, F =130Hz, 针对这种情况应用是否有合适电源推荐?纹波要求在100mV以内;
可以两颗电源对于正负15V输出,24V输入;也可单一电源双轨输出如ADI LT8471
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好:
咨询下,打标机电机控制电源需要正负15V 供电, 但负载时动态的 ,Ipk-pk =5A 持续0.5~1ms然后进入轻载0.2A 时间1~2ms, F =130Hz, 针对这种情况应用是否有合适电源推荐?纹波要求在100mV以内;
可以两颗电源对于正负15V输出,24V输入;也可单一电源双轨输出如ADI LT8471
HI
24V输出-15V/5A, 选择输入电压大于39V(即24+15), 输出电流大于5A/(1-15/39)=8.125A的降压芯片都是可以的。然后利用降压芯片list下设计条件来选择合适的芯片: https://www.ti.com.cn/zh-cn/power-management/non-isolated-dc-dc-switching-regulators/step-down-buck/products.html#o7=%E9%99%8D%E5%8E%8B%E6%8E%A7%E5%88%B6%E5%99%A8%EF%BC%88%E5%A4%96%E9%83%A8%E5%BC%80%E5%85%B3%EF%BC%89&p238max=39;120&p451max=8;15
如上选择外置MOS(没有内置MOS的芯片可以实现), 输出电流大于8A(可以将最大电流设置到15A,尽量缩小一些范围),输入最大电压大于39V, 剩下的就不多了。
转15V, 一样也可以按照上面的方式来选,也可以直接选择用上述做负压输出的芯片。
HI Johnsin:
我指的是Ipk最大会在5A 持续0.5ms~1ms 的时间,这样的话也要按5A continue的规格选吗?我理解是否看规格书中峰值电流来看如电流选择3A,峰值可以达到6A 呢?
HI
按照最大电流来设计,并非因为持续时间短可以降低的。