Other Parts Discussed in Thread: TPS65053, TPS62142, LM25011, LM27342, TPS62140, TPS54294, TPS73801, TPS62143, ADS1211, TPS54232, TPS54231, TPS54227, TPS54228, LM3150, LM2743, TPS54426
专家好,如题!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
需要3.3V输出DCDC,大于1A;1.2V内核电压DCDC大于1A;1.8VLDO,电流大于等于200ma;1.2LDO用于锁相环,这四种电压等级!
Hi
DC/DC 可以选择2路输出的DC/DC,
如TPS54294:http://www.ti.com.cn/product/cn/tps54294
LDO 可以选择TPS73801之类:http://www.ti.com.cn/product/cn/tps73801
如果没有时序上的问题,建议你的LDO电压由DC/DC产生的3.3V来转换,可以采用TLV70212之类: http://www.ti.com.cn/product/cn/tlv70212
你的电源是给什么芯片供电,TI针对一些特殊的芯片如OMAP或者DSP系列、Freescale 的IMX、nVidia Tegra等等产品有定制的方案,可以参考这个链接- http://www.ti.com.cn/lsds/ti_zh/power-management/power-management-multi-channel-ic-pmic-solutions-products.page
Hi
LDO 也可以选双输出LDO, 见如下选型列表:
http://www.ti.com.cn/lsds/ti_zh/power-management/dual-channel-ldo-products.page
如果电流都不大时, 这样可以节约空间。
还有TPS65053的THRESHOLD引脚如果不适用复位功能,这个引脚是悬空还是拉高好些?
Hi
最简单的方法是都悬空(THRESHOLD, RESET都悬空),因为这一部分电路是独立的。
(还有刚刚那个接口的问题,建议你到接口的论坛中重新提问)
HI
这个是芯片的热阻参数, 按照芯片的功耗可以大致计算出芯片的温度(注意layout要求)。
例如Ta=70℃时,功耗是1.57W意味着环境温度是70℃时芯片的最大功耗是1.57w.
详细地说就是,热阻一定,功耗一定,那么相同额定功率引起的温升一定,但是在高温下引起的温升可能导致芯片温度超标,出于可靠性的考虑一般都会要求高温降载工作。
Hi
请在确认一下芯片名称? LDO对于高压差才比较敏感。
关于ADS1211的问题建议单独发帖到 数据转换器 版块。
gengxin li 说:TPS62143 ,另外ADS1211的数据输出速率,Data Rate代表的意思是不是每秒钟输出多少次有效转换数据,比如50HZ,每秒输出50个数据,而每个数据是包含多位数据的,比如24位数据。
TPS62143就可以,同步整流的buck电路,集成度高,损耗小,BOM成本也不高。
gengxin li 说:能否推荐低功耗15到5V输出DCDC,要求输出电流大于1.5A,体积也要小!
Hi
符合15V转5V/1.5A的芯片非常多,例如TPS54231,TPS54232,等等
选型你可以用TI的仿真软件webench选, 也可以用TI网站的电源芯片搜索:http://www.ti.com.cn/lsds/ti_zh/analog/powermanagement/power_portal.page
Hi
还有TPS54227、TPS54228等同步buck,成本比较低,8脚封装 , 被推荐。