This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好!
BQ4050采用固定EDV模式,自学习后Max Error 值为8%,请问是优化EDV2还是EDV1参数让Max Error 值达到2%??望各位指点!!
您好,max error 8%是放电不合格,建议您用GPCCEDV tool 帮助您调整CEDV的相关参数再试一下。
你好!max error 值2%时、FCC容量只有6444mAh 电芯是三星35E ,2P3S
您好,FCC的值和温度,电流等因素有关。详细信息请参考下面文档3.2.2 CEDV 算法 FCC 更新机制
www.ti.com.cn/.../zhcaaf7.pdf
你好!这样说BQ4050自学习后、不需要看FCC容量值,自学习后Max Error值为2%即可,
您好,FCC更新下降不超过256 mAh 上升不超过512 mAh都是正常的。
您好!这给设计容量有关吧!我用5A电流放电,放出的容量是600mAh ,我的设计容量是按电芯容量;设计容量值、必须按实际设备电流放出的容量作为设计容值?
您好,设计容量是电芯的容量。