This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

BQ500210 调试

Other Parts Discussed in Thread: BQ500210, BQ51013A

BQ500210 用双面板设计,上电后芯片没有动作,3.3V 电源正常

去掉 MSP430 ,芯片可以动作,类似待机状态,放上接收端 BQ51013A,输出端不能稳压,测试发射端线圈波形,为间歇性的正弦波。

在把 MSP430 接回去,照样不能动,去除待机状态的 LDO 直接用 3.3V 给BQ500210 供电,还是不能正常的工作。

我的疑问为,

1,BQ500210 双面板不能正常工作,原因是否在于地线不完整,干扰所致?

2,BQ500210 出现此情况放上接收端后依旧不能工作,是否为 COMM 方面的问题?

3,调试的相关问题情况有没有好的建议,正常情况都是按照参考设计来,但实际应用中客户都会有很大的改动,包括 PCB 布局,板型等,此类情况,调试的方向在哪里?

 

希望能有大侠帮忙有号的建议,谢谢!