请问我现在要用三星的18650电芯做电池组(钴酸锂容量2600mAh),可是化学ID里面一个三星的电池ID都没有啊。我选了一个0109,请问是否合适。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
请问我现在要用三星的18650电芯做电池组(钴酸锂容量2600mAh),可是化学ID里面一个三星的电池ID都没有啊。我选了一个0109,请问是否合适。
您好!TI 电量计的ID 一般都不是直接选择的,可以通过一个电流从充满放空记录电压电流时间温度,然后用官网的MATHCAD程序计算匹配的。
1电池先采用0.5C恒流恒压taper电流小于0.01C充饱,EVM板进行校准
2静置2小时 3连接EVM,自动log DataRAM数据,间隔为4s一次 4开始用0.1C电流放电,一直放到2.8V 5静置5小时
然后用http://www.ti.com/cn/litv/zip/sluc138bb或者http://www.ti.com/cn/litv/zip/sluc138ay 这个链接下的Mathcad Chemistry Selection Tool 对log的数据进行计算匹配。谢谢!
您好,感谢您的回答,我用的芯片是BQ34Z100,开发工具是EV2300,在开发程序里好像是可以直接按论坛给的化学ID编号直接更改。我想问下,芯片电量学习是不是只需要两大步骤,一个是阻抗学习,一个是化学ID学习。这两个在学习和更新的时候是否需要先后顺序。因为您说的化学ID学习是从满电开始,而阻抗学习好像是从欠压开始。再有是否能留下您的电话,应用中我可能会遇到很多问题想向您请教,我的Emil:llg_zts@163.com
您好,开发流程大概是这样子,1.下载新的senc 文件(如果芯片已经是新版本且没有使用过可以省略)2.配置好合适的参数(比如充电截止条件 设计容量和截止电压等)3.校准 4.将电池充满放到空 进行ID 匹配计算,然后给芯片选择合适的ID 5.进行golden learning 6.导出量产文件 量产时使用量产文件就可以了。 化学ID必须在阻抗学习之前完成。