This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

7.4V锂聚合物电池便携设备电源管理



网友 "玩转单片机" 在21ic 电源技术 论坛问以下问题长期未决:

http://bbs.21ic.com/icview-562802-1-1.html

正在做一个手持设备,用到锂电池的电源管理。由于平时没有接触过这方面的应用,不知如何下手。大家有没有做过类似的电源管理,还请指点一二,不胜感激。
使用的电池为锂聚合物电池 7.4V 2500mah  
实现的功能:
1 存在外接电源时使用外接电源给设备供电,同时可以给锂电池充电,并且锂电池的充电状态可以显示
2 无外接设备时使用锂电池进行供电。
3 设备在电池供电时要求能达到瞬时7.4V 5A 的功耗

简单的画了一个电路图,大家看看符合要求吗,有没有错误的地方?

  • 对于需要在外部搭建功率路径管理的器件,这里分享一篇TI的指导文档,对使用分立元器件搭建功率路径管理的各个方案和利弊权衡做了详细的讲解,希望能够有所帮助,谢谢

    http://www.ti.com.cn/cn/lit/an/slua376/slua376.pdf