Other Parts Discussed in Thread: LMZ22003, LMZ23605, LMZ23603, LMZ22005
我已经烧坏4片LMZ22003了,现象时相同的,输出管脚与地短路。
我的输入电压是12V,电路板正常工作电流大约就2A左右,都没有超出允许范围。
平时用着好好的,偶尔一上电,片子就坏掉了。
求帮助。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你好,
建议抓一下启动的输入的电压和电流波形,看看有没有过冲。如果有,建议使用软启动效果更好的输入电源或者做保护电路。加TVS管和调节电容都可以减少过冲。
另外LMZ23605是和LMZ22003管脚兼容的高压(40V abs max)芯片,可耐高压。
请问下输入电压12V是从哪里来的?电路工作正常么?输出电压纹波是多少?板子上烧坏的LMZ22003换一颗是否还会烧掉?请提供信息参考,有助于分析。
你好,
有个建议:让整个系统跑起来,用示波器监视一下LMZ的输出纹波,确认一下纹波的频率等于datasheet上规定的开关频率。再确认一下纹波的形状有没有异常。一旦发现异常,请立即截屏发上来分析一下。