This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

求救 关于 LDO TPS78228DDCT 输出电压不对的问题



 您好!

本人正在设计一款低功耗产品,使用 TPS78228DDCT 作为系统供电

电路很简单,输入电压 3.7V,使能端通过限流电阻接到Vin端(电阻是 10K,使能LDO时,Ien < 40nA, Ven > 1.2V即可开启 )

接地端已经正常接地

输出电压应该是 2.8V

现在的问题是输出端只有不到 1V 的电压,甚至于把 使能端直接接到 Vin上都不管用,请问你这是什么问题呢?

TPS782XX.pdf