您好!
本人正在设计一款低功耗产品,使用 TPS78228DDCT 作为系统供电
电路很简单,输入电压 3.7V,使能端通过限流电阻接到Vin端(电阻是 10K,使能LDO时,Ien < 40nA, Ven > 1.2V即可开启 )
接地端已经正常接地
输出电压应该是 2.8V
现在的问题是输出端只有不到 1V 的电压,甚至于把 使能端直接接到 Vin上都不管用,请问你这是什么问题呢?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
本人正在设计一款低功耗产品,使用 TPS78228DDCT 作为系统供电
电路很简单,输入电压 3.7V,使能端通过限流电阻接到Vin端(电阻是 10K,使能LDO时,Ien < 40nA, Ven > 1.2V即可开启 )
接地端已经正常接地
输出电压应该是 2.8V
现在的问题是输出端只有不到 1V 的电压,甚至于把 使能端直接接到 Vin上都不管用,请问你这是什么问题呢?
补充一下,刚才增加了 1mA的负载,现在连原来的 1V左右的输出电压也没了,掉到 0.2V左右了
EEPROM应该是固化在里面的;你的芯片是哪里买的,再从官网申请芯片测试一下
申样方法- http://www.ti.com.cn/general/cn/docs/gencontent.tsp?contentId=71114