This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

关于BQ77910 弱电开关的设计



你好,请问BQ77910 有合适的弱电开关设计吗


我现在是通过开关控制热敏电阻的通断,断开热敏电阻,就不能放电,连接热敏电阻就可以放电,而且系统不会休眠


但是副作用是不能放电的同时也不能充电 , 我需要的效果的弱电开关只控制放电,请解答,多谢

  • 热敏电阻的通断意味着温度发生极端的异常,此时进行充电或放电都是不允许的,所以没有办法只控制一个管子。

    如果要禁止电池放电 意味着你需要让系统休眠,即不需要给系统供电。

    这样的功能可以通过选择一个具有使能端(EN脚)的DC_DC或LDO来控制实现,从而避免使用分立元器件。