问:我按照TI上的资料电路原理图做的,输出也是正确的,5V输入12V输出。但是当输出电流达到0.7A的时候芯片就开始发烫。不知道这是什么原因。请指导,谢谢
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
问:我按照TI上的资料电路原理图做的,输出也是正确的,5V输入12V输出。但是当输出电流达到0.7A的时候芯片就开始发烫。不知道这是什么原因。请指导,谢谢
你好,
注意二极管的选型,选择恢复时间短的,最好肖特基。检查一下电感的选型,保证饱和电流足够大。
请明确下你说的0.7A以后芯片有点发烫的具体意思,大概有多少温度,是不是会损坏芯片?带载后,芯片有温升也是正常的,但是如果只是12V/0.7A的负载,在输入5V的时候就会损坏芯片,请检查下功率电感的最大能的电流。
是很烫手的那种,但是芯片没有烧毁,但是输出电流过了0.7A输入电流会变化很大,立即上升。芯片就会更烫
Hi
仅仅从外观上是看不出电感饱和电流规格的,在购买电感的时需要注意这个参数。
(通常电感的marking都是标示感量的规格)
多谢帮忙 我自己绕的电感不知道行不 我试过 输出6V 输出2.5A没问题不烫。 9V是1.5A 时不是太烫 12V1A就烫的厉害了 不知道TI有直插的LM2588没?贴片的散热不好。
Hi
就芯片热阻而言,7脚TO-263(S)更具备优势,但不排除你用7脚TO-220(T)封装并增加一个较大的散热片设计,或可以得到更好的效果,见如下热阻参数:
详细要看参数底下的注释,其实如果TO-263封装做得好,热阻是26℃/W, 按照你的输出9V是1.5A 或者12V1A功耗都在1W左右,按照30°的环境温度,芯片温度都是在56°左右。从你目前的测试看,除了电感饱和可以有问题外,看起来layout上的散热设计也并不是很好,可以按照注释内容要求进行改善。
关于电感如果是自己绕,一定要测试饱和电流(可以在网上搜索一下电感饱和电流的测试方法,用示波器,并不复杂).
如果你想购买7脚TO-220(T)封装,直接到TI的授权代理商:http://www.ti.com.cn/tihome/cn/docs/homepage.tsp(或者直接申请免费样片都是可以的)