网友 hdp7891000 在21ic 模拟技术 论坛问以下问题:
http://bbs.21ic.com/icview-584052-1-1.html
各位大侠!
小弟使用TI的lmr62014做了一个3V转5V的稳压电源。按照其手册标准电路修改的。现在遇到一个极其诡异的现象:
空载时:能输出正确的电压5V,带了100mA的负载,输出电压却升到了将近7V!!!人家都是带不动负载,我这越带载输出电压越高,这是什么情况?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
网友 hdp7891000 在21ic 模拟技术 论坛问以下问题:
http://bbs.21ic.com/icview-584052-1-1.html
各位大侠!
小弟使用TI的lmr62014做了一个3V转5V的稳压电源。按照其手册标准电路修改的。现在遇到一个极其诡异的现象:
空载时:能输出正确的电压5V,带了100mA的负载,输出电压却升到了将近7V!!!人家都是带不动负载,我这越带载输出电压越高,这是什么情况?
Hi
如果肖特基二极管没有选错,注意一下输出电容,原因是如果输出电容选择ESR较大的电解电容之类是会导致反馈不稳定,可能造成输出电压飘高。
可以发下输出电压的波形么?我怀疑此时输出已经变为锯齿波了。同时请量下5V输的输出电压,另外问下Cf的值取的是多少?
你好,
能提供SW对地的波形和输出波形更好分析情况。
我怀疑(1)电感饱和(2)R1 R2的取值范围不合适,建议取10k ohm级别的电阻 (3)检查一下输出电容是型号和材质,耐压值是否够大。
建议在LMR62014产品主页上用Webench做个仿真设计再比较一下。