请教TI 的专家,最近Pl900在欠压状态下和过压状态下,充电和放电保护FET不能完全关断的情况,不知道为什么?
原来没有出现过
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
然后建议你检查一下s-g之间的电压 ,查看g极的电压是否在芯片的正常范围内,如果不在范围内,那么去检查电压异常的原因,是否相关的驱动元器件有损坏 。
thank you
使用的是SUM110P08-11L
是参考手册上面的MOSFET
在打开时GS间压降大概是15V
,关断时GS间电压差为3V,在关断时DSG电压应该和BAT电压一样吧,
关断时为何是3V?这个电压不对,PL900的手册中关断时的g-s电压是0.2V才对。这个是导致你出现关闭不彻底的原因。
查SUM110P08-11L的datasheet的转移特性曲线,25度室温时,3V的s-g电压能允许几百mA的电流流过。
现在需要做的就是逐一的排除导致FET驱动脚电压不能上升的原因,首先建议你将D6去掉,如果是和你的D2封装在一起的,那么建议你把这两个diode都去掉
你提到你改变了驱动电阻,但这个电阻只是对驱动时间有关系,因为现在的关键问题聚焦于驱动电压抬升不上去,那么可以先将一些保护的器件去掉 逐一排除,换句话来说,先看看是否简单的打开和关闭能否实现。
C10也拿掉 让外围的驱动电路越简单越好,这样方便暴露问题的所在。
thank you michael
在给你留言之前,已经将C10断开了,明天去试一下把D2和d6全部拿掉看看效果,
是什么样的。
之前有看到一款芯片,在关断p-mosfet时,芯片的mosfet驱动pin会从source级经过一个锗管将gate级充电到vsource -0.2V ,这样能够充分的保证P-MOSFET关闭。因此如果g-s电压不够小,那么要么是source给gate充电的线路上有其他的分压器件导致压降不仅仅是锗管的压降,要么就是实际的mosfet的gate端有钳制电路,比如稳压管。
thank you michael
我去掉了两个二极管,发现没有效果,真是找不出来原因了
不知道为什么
头疼啊
感谢你的反馈,能否麻烦你把实际用的电路图截个图以.jpg文件格式附上来,如果有与实际电路实物有出入的地方,或实际元器件与电路图有不一样的地方,请你标识出来,谢谢!
thank you michael
我找到原因是我自己造成的,
真是耽误你的时间了
不客气,祝贺你顺利解决了这个问题,主要是你自己的努力,我只是给一些相关的信息和建议,希望能帮助你扩展到更多的分析思路和方向。
如果方便,能否请你分享一下如何找到root cause的故事?这样对其他刚用这款芯片的“后人”能够很好的参考作用。
不管是经验还是教训,对刚用这款芯片的朋友都是宝贵的资料!预先感谢你的分享!顺祝商祺!