我用TPS7A47-Q1的TPS7A4701将24.6VDC/DC输出的电源转换为24V,在产品生产过程中,出现了3片损坏情况,不知是和原因,请帮忙排查一下。原理图如下。

This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我用TPS7A47-Q1的TPS7A4701将24.6VDC/DC输出的电源转换为24V,在产品生产过程中,出现了3片损坏情况,不知是和原因,请帮忙排查一下。原理图如下。

HI
不良模式是什么? 输入输出击穿? 还是其他?
LDO电路相对简单,有没有确认焊接上的异常?
输出为零。人眼观察,无焊接异常。在输入端加了33uH的电感会使输入可能超过35V吗?另外EN端输入是否需要限流?
Hi
直接用示波器测试芯片输入脚,做启动测试。
不建议在输入增加电感,有可能因为参数不对造成输入有一定过冲,但是具体到多少,需要测试确认。
EN不需要限流,因为一般EN脚都是高输入阻抗脚。