Other Parts Discussed in Thread: BQ25890, BQ25970
项目中使用BQ25890H作为充电IC,电路图如图所示。调试时,没有接电池,连接的直流电源。TS pin有一个到地的10K电阻。


不能进入充电状态(直流电源上也看不到充电电流):
在不插充电器时,STAT为1Hz波形;REGN为1Hz波形,电平为3.24V;TS pin也为1Hz波形,电平2V。见图1,图2。
在插电脑USB口充电时,STAT为HIGH;REGN为高电平,5.07V;TS pin也为高电平,3V。见图3,图4。




请问一下,这可能是什么原因?还需要check什么地方?TS的电压范围要求是多少?