This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你好,请教下,Ti的LM51501-Q1为启停电源模块么?什么是启停电源?启停电源模块有什么特殊的功能?
Hi
TI LM51501-Q1 datasheet上仅仅说明了这款芯片可用于启停电源系统,但是没有详细的文档说明,不过你可以看看一些关于启停电源系统的演示: training.ti.com/.../1141648
看了视频里面介绍的LM3481,请教下LM3481手册中的式29:Isw(peak) x RSEN = VSENSE- D x VSL,这个等式是怎么推导出来的?等式左边对应的是峰值电感电流时采样的Isen管脚的电压,等式右边是什么意思?
Hi
这个是电流保护,因为外部的斜波补偿会影响到芯片的电流保护。
Isw(peak) x RSEN = VSENSE- D x VSL, 这个公式是怎么推导出来的?
Isw(peak) x RSEN = VSENSE- D x VSL,这个等式是芯片设计过程中内部做好的么?通过VSENSE- D x VSL来计算峰值电感电流对应的Isen管脚的电压
你好,请教两个电源问题:1.TPS61194芯片的VFB管脚内部设置是多少电压?手册没有说明,通过两分压电阻得到的输出电压除了给LED外,还可以给外部其它模块供电么? 2.有些电源芯片的FB管脚如果通过电阻接地了,那输出电压是多少?如LM3478
1.TPS61194的Vfb=1.2V ,那输出电源除了给LED外,还可以给外部其它用电芯片供电么?
2。LM3478的FB管脚如果通过电阻接地,采用comp做反馈,那输出电压如何计算?