Part Number: BQ27Z561
各位专家好,
我们在生产时发现BQ27Z561出现了这样一个问题:
IC在转HDQ通讯方式后,在成品无法写入参数,只能读取;
我们进行了以下试验:
1.PCM板转HDQ成功后立即写入一个数据,发现可以写入,测试OK;
2.PCM板转HDQ成功后,组装成电池,并经过一系列工序后,发现无法写入数据,但是可以读取Data memory里的内容,其他数据也显示正常
通过以上试验,推测可能是生产工序出现了问题,我们对IC外观进行检验,并未发现损坏,如下图:

我发现这种异常与IC半解密状态很像(只可以读取,不可以写入)
因此我们对异常电池进行了加密,发现80%的异常电池在加密后无法解密,20%的电池加密后可以半解密,无法全解密
是否可以帮助我分析是什么原因会导致这种异常?