Part Number: LM5022
在用LM5022做输入48V,输出70~110V,默认电压76V,输出电流小于600mA,频率设定500K,电感47uH/5A,在上电测试发现,输出电压波动很大,有13V左右的波动。芯片的VCC脚电压跳动,在4V~7V之间跳动。
然后把VCC的电容从1uF加大到22uF,输出电压波动减小到6.8V左右,波动还是太大了。VCC还是不稳定,影响了驱动波形,无论再调什么都没什么改善了,请指导一下,谢谢!原理图和波形如下。

下图是输出电压(黄色)和芯片4脚 VCC(蓝色)

下图是输出电压(黄色)和驱动波形(蓝色)