This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

LM5022: 输出电压不稳定,纹波很大,芯片4脚 VCC管脚不稳定,导致驱动波形也不稳定

Part Number: LM5022

在用LM5022做输入48V,输出70~110V,默认电压76V,输出电流小于600mA,频率设定500K,电感47uH/5A,在上电测试发现,输出电压波动很大,有13V左右的波动。芯片的VCC脚电压跳动,在4V~7V之间跳动。

然后把VCC的电容从1uF加大到22uF,输出电压波动减小到6.8V左右,波动还是太大了。VCC还是不稳定,影响了驱动波形,无论再调什么都没什么改善了,请指导一下,谢谢!原理图和波形如下。

下图是输出电压(黄色)和芯片4脚 VCC(蓝色)

下图是输出电压(黄色)和驱动波形(蓝色)

  • HI

       测试一下电感输入端电压是否是稳定的, layout上一般输入电容尽量靠近电感输入端,同时芯片输入脚也要靠近,比较Vin波动。

       从你描述看纹波太大很不稳定,除了确认输入可能导致Vcc不稳定外,再确认一下VCC电容是否足够,并靠近Vcc脚,以及MOS,  Qg尽量小一点。

       另外就是补偿电路,以及反馈的GND需要是模拟GND.

  • Hi,:谢谢你的意见,问题已解决,是选用的MOS的Qg太了,导致5脚波形输出功率过大,导致VCC不稳定。换成Qg小的MOS就好了,输出很稳定,纹波在1V以下,已没有低频纹波了。