Part Number: BQ24610
TI的工程师,你们好。我购买了一块BQ24610EVM 板卡,用来对6S锂电池(25.2V)充电,外部输入电压28VDC,电池是6S(25.2V) 25AH的锂电池,放电电流10A,针对EVM板卡,我做了一些改动,将输入和输出都增加了TVS管,输入端增加28V TVS管,输出电池端增加了26V TVS管,D2的位置就是PH 点我增加了26V TVS管,现在的现象是:我经常插拔电池,出现烧IC了。准备用在项目上的,遇到现在的问题,我们通过讨论,是否可以直接使用BQ24610做电池充电,在电池输出端增加理想二极管方案(LM5050)来实现防反接,不适用电源路劲管理功能,电源路径在外部采用LTC4412的方案来进行设计,这样使用的话,是否还回烧IC 和 低端MOS。(我们自己设计了一些板卡,插拔电源时候容易烧低端MOS)