This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

TPS65400-Q1: 12Vdc输入,输出设计为SW1/2:5V/4A,SW3/4:5V/2A,实际测试中SW1带载3A时,电压掉至4..74V,导致树莓派4B不能正常启动,如何解决掉电压问题?

Part Number: TPS65400-Q1

采用TPS65400-Q1 设计:

12Vdc输入,输出设计为SW1/2:5V/4A,SW3/4:5V/2A,实际测试中SW1带载3A时,电压掉至4..74V如下图所示,导致树莓派4B不能正常启动,如何解决掉电压问题?

是否可以将输出电压调至5.5V来解决掉电压问题?附电源部分原理图

  • HI

        首先确认你选择的功率电感饱和电流超过3.6A, 推荐4A以上。

        其次确认一下负载的峰值电流是否超过3A(还是说满载电流就是最大电流3A)

        如果上面确认没有问题,你需要确认是否有修改默认配置,以及layout设计上,功率回路是否尽量小,这些都会导致带载能力下降,一旦超过就会拉低输出。

        这样的被拉低,并不能通过设置提高输出电压来解决。

  • Hi  Johnsin,

    首先确认你选择的功率电感饱和电流超过3.6A, 推荐4A以上

    我功率电感选用是顺络SWPA5040S3R3NT,其Isat Typ.为3.95A,Max.为4.45A,如下截图:

    其次确认一下负载的峰值电流是否超过3A(还是说满载电流就是最大电流3A)

    负载为树莓派4B,官方推荐为5V/3A的供电,那满载最大电流为3A,这里需要说明的是树莓派内部供电回路中有PTC过流以及欠压检测,当电压低于5%范围,就不能正常启动了。

    关于是否修改默认配置,上面问题中附有原理图,我认为是没有修改默认配置的,layout部分截图如下,帮忙评估下是否有问题,谢谢!

    后续还会用到TI的电源管理芯片,能否加我微信13696295397或QQ303194439,方便技术交流,谢谢!

  • Hi

        layout在datasheet里面有参考以及详细说明,你可以对照一下,见datasheet第66~67页。