您好,是否可以宏观的说说高侧开关、低侧开关、负载开关三种的区别,分别主要应用在哪个场合呢?
比如
1. 高侧开关和低侧开关,高侧和低侧指什么高低呢?
2. 为什么负载开关的最大电压只有23V呢?更大电压(常用的24V)想用简单的控制上下电,应该选择哪个类型代替负载开关呢?
问题有点宏观,请专家帮忙看看,非常感谢。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好,是否可以宏观的说说高侧开关、低侧开关、负载开关三种的区别,分别主要应用在哪个场合呢?
比如
1. 高侧开关和低侧开关,高侧和低侧指什么高低呢?
2. 为什么负载开关的最大电压只有23V呢?更大电压(常用的24V)想用简单的控制上下电,应该选择哪个类型代替负载开关呢?
问题有点宏观,请专家帮忙看看,非常感谢。
HI
我理解是高侧开关是用作高电压的开关,输入是高电压,输出仍然是高电压, 这样驱动上需要chargepump电路驱动NMOS来做,或者用PMOS. 而底侧开关,输出则是低电压,例如GDN, 这样直接用NMOS做开关即可。
而负载开关应该属于高侧开关一类, 所以要大于24V,你可以选择用高侧开关。
谢谢您的解答,补充个问题。这种高侧开关(负载开关)和DCDC自带的使能端(EN)相比,在控制上下电顺序上有没有优势呢?(后上电的比先上电的可能晚几个小时或者几天) 还是效果差不多?
我能想到的是,两者关闭电源时,高侧开关的漏电流是否会更小呢?或者更安全?