Part Number: BQ27441-G1
Other Parts Discussed in Thread: EV2400, BQSTUDIO
- 现象描述
某设备携带600mAh 的锂电池,按照推荐电路的硬件设计。
长时间关机放置 2个月后,电池电量显示为0,实际上还有50%左右的点。
数据量在100 台设备中,大概有 20台会有该问题。
- 咨询方案针对该问题,请问如何解决?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Part Number: BQ27441-G1
Other Parts Discussed in Thread: EV2400, BQSTUDIO
某设备携带600mAh 的锂电池,按照推荐电路的硬件设计。
长时间关机放置 2个月后,电池电量显示为0,实际上还有50%左右的点。
数据量在100 台设备中,大概有 20台会有该问题。
您好,
方便提供下发生该问题时的.gg file和 .log file吗?
在relax mode下,可能会导致此行为的因素有很多。初步猜测可能是电量计正在进行一些 OCV 测量,温度的变化可能会影响电池的阻抗,进而影响 RemainingCapacity()的预测值,从而导致 SOC 降为0。不过还需要看过您的log file以后再下决断。
实在很抱歉,我们没有 .log file 文件(或者不知道如何获取这些文件,可以提供参考,我们实践一下)。我们使用 I2C 读 STATE_OF_CHARGE 数据获取电池电量的百分比。
我们设备存储环境为 20℃~25℃,湿度为 40%~60%,关机情况下电流在 uA 级别,TaperCurrent 设置为 27mA。
RemainingCapacity()的预测值问题,是否还需要其他信息?
您好,
当电量计显示为0时,您是如何知道电池电量保持在50%的?有没有测量电压?
您是否可以访问 BQStudio 和 EV2400?这将是获取此log数据的最佳方法,因为通过 i2c 手动执行来获取的话需要您记录数十个参数。
BQStudio 和 EV2400两种方式,我可以找找资料尝试一下。
“电池电量保持在50%的?有没有测量电压?”——通过计算工作时长预估的,没有测量电压。
“获取此log数据”是指长时间放置后,电量显示为0,读取这个时候的日志吗?
您先试下看是否可以获取log。
其他问题我们反馈给工程师看下。
1、所述日志,是指上次运行评价电流、电压吗?“Average Current Last Run” 和“Average Power Last Run”
2、设备关机状态,电流值非常小,电量计无法识别该电流消耗,以及电池自身损耗。电量计按照默认电流参数(错误值)对电量的积分,致使RemainingCapacity 降为0?
3、请问是否可以提供联系方式,方便快速有效解决与处理问题?我的微信号“chen2000chao”
您好,
log file需要显示 SOC 降至0的时间,以便工程师可以观察导致此问题的原因。如果没有此信息,则无法确定出现此行为的原因。
可否先列出几个最有可能的原因?最好能说出这些原因的猜想。
当前我们工程师忙着其他项目,这个维护性的需要等此项目完成后,才能处理,所以日志测试方面会有些耽搁。
我们先问下工程师哈,如果您能够获取到log的话还麻烦您po一下,谢谢。
您好,
RemainingCapacity()下降到0,很可能是由于 FullChargeCapacity()也错误地降到了0。当电量计将负载选择值与电池的内部阻抗结合使用以预测RemainingCapacity()时,通常会发生这种情况,并且由于某种原因,这些值中的任何一个值会突然变化。
也可能由低于最小电池电压的 OCV 测量引起。
以上两种情况是目前工程师给出的猜测。
没有解决,不小心点错了,就显示解决了,没法更改,好尴尬。
非常感谢这些可能的原因,有原因应该有对应的解决办法,后续我们将对此进行查找,也感谢贵司继续支持。