Part Number: TPS703
你好,
我们在使用TPS70302 5V输入,输出两路3.3V和1.2V给DSP F28377D供电,目前遇到如下问题:
问题1:根据原理图,SEQ信号脚接地,VOUT1先输出,为什么实际是VOUT2(3.3V)先起来?
问题2:1.2V和3.3V输出电压是给28377D的DSP供电。1.2V电压建立起来的时候,VOUT2(3.3V)输出电压为1V左右,按照28377D的上电需求,1.2V电源电压不能高于3.3V供电电源电压的0.3V,会不会对28377D造成影响,会不会有时序问题?