HI,
在《PDN-0C 用户指南之使用优化的 TPS65941213-Q1 和 TPS65941111-Q1 PMIC 为 Jacinto 7 J721E 供电 (Rev. A)》中,TDA4处于DDR retention状态时,PMIC的输入电源有效,但只有3个SOC域(VDDS_DDR_BIAS,VDDS_DDR,VDDS_DDR_C)保持通电,其他电源域被关闭;
(1)请问此时PMIC中的SDA_I2C1还能工作吗?还可以通过I2C1配置STARTUP_DEST[1:0]=10b或者NSLEEP2 register将其转换到MCU only状态吗?
(2)我们设计中只有TDA4一个控制芯片,没有其他SOC或者MCU,PMIC的SDA_I2C1连接到TDA4的WKUP_I2C0_SCL和WKUP_I2C0_SDA,当处于DDR RETENTION状态时,TDA4可以通过I2C1配置STARTUP_DEST[1:0]=10b或者NSLEEP2 register将其转换到MCU only状态吗?
PMIC的状态转换图如下所示: