This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我们在做高温缓升实验时,当输入电压VIN达到3.8V,此时5148的使能拉高,发现5148的输入VIN被拉低到3.2V,同时监测3.3V输出,发现其输出出现拉低到2.4V,使得后级机器起不来。如下图(1通道为VIN输入,3通道为3.3V输出)
看LM5148的规格书,其工作电压为3.5V~80V,请问是否会因为输入电压太极限了,导致这种输出电压跌落的异常?
望回复,谢谢!
HI
输入电压都被拉低,意味着输入源过载了,首先确认输入源电流或者功率是否有限制,如果没有限制,在确认功率电感温度,是否因为温度升高而饱和,导致异常的大电流需求,这个可以影响到输入电流过大而导致输入源过载,也会导致输出因为电感略微饱和而拉低。
Hi
layout输入电容尽量靠近MOS,输入被拉低,首先确认输入电容是否足够大?其次就是输入电流过大导致输入源(电源供应器)是否过载?
其他不应该出现输入电压被拉低,电感规格没有问题,有没有排除是否有质量问题?
Hi
输入电容最大的为100uF同时还并联了其他的小电容,电容也是靠近MOS放置,如下图,输入源是10A的限流源,没有过载,电感问题用了多个板子也是NG的。
今天我还用Demo板,给输出带个4A左右的负载,缓缓上升到5.5V输出时(Demo板工作电压为5.5V),当有输出时,输入也会被下拉0.4V左右
HI
确认一下是否是GND连接的问题,电源供应器的GND与电源板的GND, 确认一下板子上的GND走线是否存在压差。
其次确认一下输入导线是否存在压降,建议选择粗一点的导线。
Hi
环路稳定可以从波形看,用示波器就可以的。
如果要测试环路,用信号分析仪,可以在网络上找找相关的文章看看(应该很多),但是TI没有提供这类测试报告或者说明。
Hi
我们重新review了原理图设计,现使用的电感是4.7uH的,使用5148的计算工具,伯德图上提示相位裕度太低,请问这个点对环路稳定性影响会不会很大?实际测试输出纹波为35.6mV。
通过计算,如果选用2.2uH的电感,相位裕度满足了,实际测量纹波也相差不大。
我们现在的疑问是这个电感是否有必要更换?如果要换,换多大的合适?因为按计算工具,是推荐使用电感为0.84uH,但又怕感值太低会影响到其他的性能。