Part Number: TPS61022

附圖是IC外觀,想從外觀先確認IC印刷是否是原廠定義的形式,第二列、第三列印刷表示的意思?
第二個問題是,我目前的專案使用這棵IC,驗證階段,發生幾件IC燒壞的情形,已經依layout guide 布局如下
請問有何建議?

This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
HI
Marking不是判定芯片质量的标准,因为容易伪造。TI 判定芯片质量的唯一渠道是购货渠道,建议你直接找TI购买。 或者购买自长期合作的渠道商也是可以的,不建议在淘宝或者电子商场商购买,容易出现质量问题。
芯片损坏,建议你首先确认一下功率电感饱和电流是否足够,其次输入电压是否有被拉低(可以先轻载测试,然后逐渐加载看看)? 为避免芯片损坏,可以在输入源电源供应器上设置一下电流限制保护一下。
Hi Sir,
實測消耗功率是15W,使用建議零件WE 744316100,應該是足夠吧?
另外請教,datasheet上
7.3.4 Current Limit Operation
The TPS61022 uses a valley current limit sensing scheme. Current limit detection occurs during the off-time by
sensing of the voltage drop across the synchronous rectifier.
這是指晶片本身具有限流保護之功能嗎?為何需要外加限流?限流需要設計多少?
以上請教,謝謝。