一路互补的PWM输入给电阻的R4和R5,输入频率是1MHz,用示波器测试,测试点J6只是一个高电平,测试点J10是正常的PWM输出。用钢网焊接的芯片和手焊的芯片都出现同样问题,PCB画的是4层,布局基本是按LMG1205HBEVM布的局,帮指点下可能是什么原因哪?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Hi
你的目的是测试芯片,还是PCB 板子上电路中芯片驱动工作异常?
你提到的钢网焊接是指什么?
HI
这只是一个驱动电路,参考datasheet电路(基本是固定的电路),确认输入给如没有问题,正常就是驱动输出。
如果不存在测试上的问题(注意是完整的电路),就确认芯片是否有问题,更换一个看看。