This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

TPS746-Q1: LDO输出电压错误

Part Number: TPS746-Q1


你好,我在使用TPS746-Q1的可调版本进行5V-3.3V的转换时,输出电压错误。

在进行测试时,第一次输出电压1V,反馈电压0.14V;换一个同型号的LDO后,输出电压2.3V,反馈电压0.38V;又换了一个同信号的LDO,输出电压为1V,反馈电压0.14V;

中间在测试电路其他器件时,出现过一次输出电压0.12V,反馈电压0.02V。

以上是我的LDO的原理图和PCB。

实验时,输入电压为5.15V,输出空载,RPG没有焊接,Cff为10nF。

请问是什么问题呢?

  • Hi

        LDO的应用相对简单,输入输出电容靠近芯片输入输出脚,不过压不过载,layout上powerpad接GND并扩展扇热。

        如果确认上面都没有问题的话,你就要确认是否是芯片质量问题,建议直接找TI购买,或者是长期合作的渠道上,不建议在淘宝和电子商场上购买。

  • Hi Johnsin

    多谢你的解答。我使用的LDO为TI官网申请的样片,输入输出电容也靠近芯片输入输出脚(如上图PCB所示),输入电压为5V,输出空载,powerpad接地(如上图PCB所示)。

    所以现在不太清楚问题出在哪里?

  • 问题已解决,在申请样片选错料号,以为选择的是可调版本的LDO,实际为1V的固定电压版本